Politique de confidentialité
Déclaration concernant la protection des données
1. Situation de départ
La société Murrelektronik AG est une entreprise du secteur de l’électronique dont le siège est situé à 8222 – Beringen.
La politique de protection des données de la société Murrelektronik AG définit l’importance de la protection des données dans le sens de la protection de la personnalité, de la sphère privée et des droits fondamentaux des personnes concernées et s’engage à une utilisation sécurisée des données qui doivent être recueillies dans le cadre du traitement des transactions professionnelles. Les données que vous mettez à notre disposition sont utilisées par nos soins pour répondre à vos demandes, pour traiter vos commandes, pour vérifier la solvabilité et aux fins d’administration technique des pages web.
2. Principes fondamentaux
La société Murrelektronik AG s’engage à traiter les données à caractère personnel uniquement pour un volume qui est nécessaire au titre des opérations commerciales ou pour ce qui est imposé par des dispositions légales.
3. Règles de base pour la protection des données
La société Murrelektronik AG s’engage à respecter les règles de base suivantes:
Finalité: Les données à caractère personnel ne sont traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies par la société Murrelektronik AG.
Soins apportés: Lors du traitement des données à caractère personnel, c’est le principe fondamental de la bonne foi qui est respecté. Les personnes concernées peuvent être certaines en toute confiance que les données les concernant seront traitées avec le plus grand soin et que seules les personnes autorisées y auront accès. Exactitude, intégralité, les données à caractère personnel doivent être exactes, complètes et actualisation actualisées. Si cela n’est pas (ou plus) le cas, ces données seront actualisées et complétées. Si une actualisation n’est pas possible, les données seront effacées.
Droit d’information et de regard:
La société Murrelektronik AG accorde aux personnes concernées et sur leur demande, le droit d’obtenir des informations ou un droit de regard dans les données traitées par la société Murrelektronik AG. Ce droit recouvre le but, le niveau de protection, ainsi que les éventuels destinataires des données. En tenant compte du principe de proportionnalité, l’ayant-droit dispose du droit de modifier des données, de les bloquer ou de les faire effacer dans la mesure où il n’y a pas de directive légale qui s’y oppose.
Caractère légal: La société Murrelektronik AG ne traite des données à caractère personnel qu’à partir du moment où l’un des critères suivants est réalisé :
- La personne concernée a donné son accord.
- Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat pour lequel la personne concernée est partie prenante.
- Le traitement est nécessaire pour la réalisation d’une obligation légale. Au cas par cas, et du fait de commandements administratifs et juridiques de la part des administrations compétentes, nous sommes tenus de fournir des renseignements au sujet des données.
Traitement des données:
Des tiers qui enregistrent ou traitent des données sur mandat de la société par un prestataire Murrelektronik AG sont choisis avec soin et sont tenus de respecter en matière de protection des données les mêmes exigences que celles qui sont appliquées par la société Murrelektronik AG elle-même. Le prestataire enregistre et traite les données en Suisse ou dans un pays ayant une législation adaptée et correcte en matière de protection des données.
4. Collecte des données
Le chargé de mission concernant la protection des données de la société Murrelektronik AG tient un registre concernant toutes les collectes de données qui contiennent des renseignements à caractère personnel.
5. Sécurité des données
La société Murrelektronik AG exploite une gestion active des données, forme ses collaborateurs de manière explicite dans les domaines de la sécurité des informations et de l’utilisation des données à caractère personnel.
« Authenticité, intégrité, disponibilité et confidentialité », tels sont les quatre piliers de notre sécurité en matière d’information et par conséquent également pour la protection des données. C’est sur ces principes fondamentaux que reposent nos objectifs en matière de protection des données. En ce qui concerne la mise en œuvre, la société Murrelektronik AG fait appel à des technologies modernes de sécurité et à des processus bien définis dans les domaines de la saisie, de l’enregistrement, de l’archivage et de la destruction des données électroniques et physiques.
6. Contact
Murrelektronik AG, CH-8222 Beringen